This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:用户是否可以升级 RF-CM0的固件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1044243/cc1352p-whether-user-can-upgrade-the-firmware-of-rf-cm0

器件型号:CC1352P

尊敬的 E2E 团队:

我将使用 CC1352P MCU 开发新的无线产品。

我遇到了一些有关 RF-CM0内核的问题。

1.  BLE/Zigbee / Thread 堆栈是否在 M0射频内核上运行?

2. 用户是否可以升级 M0射频内核的固件?

BR、

白学家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些堆栈的一部分在 M0射频内核上运行

    2.否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于第一个问题:

    在 CM0射频内核上运行哪种堆栈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xuejia:

    正如 YiKai 所说、用户无法升级射频内核的固件。

    第二个问题。 射频内核处理无线电协议(Zigbee、蓝牙、802.15.4等)的时间关键型方面、从而减轻系统 CPU 的负载并为用户的应用留出更多资源。

    射频内核基本上接收来自系统 CPU 的高级请求并执行所有必要的事务来完成这些请求。 其中包括通过无线电信道传输和接收信息以及其他维护任务。

    BR、
    安德烈斯