This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZNP:ZC 如何读取 ZED 的在线状态

Guru**** 3006750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1043463/cc2652p-znp-how-does-zc-read-the-online-status-of-zed

器件型号:CC2652P

是否有命令 ZC 可以获取 ZED?的当前在线状态

我可以通过说明了解 ZED 是否离线、以便能够在应用程序上显示 ZED 是否在线  

BR

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还能读取 Zed(Zigbee 灯的开关状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题中的 ZED 是否与 ZC 相关?  如果是这样、则可以使用 AssocIsChild、AssocGetWithAddress 或类似的 assoc_list API 来检查 ZED 是活动的还是已过期。  或者,如果您正在查询 ZR 的子系统,也可以使用 Zstackapi_ZdoIeeAddrReq() 接收此设备的关联列表。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我(您可以向 ZED 的 Zigbee 灯发送 ZCL 读取开/关状态属性命令)以获取其状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    我应该使用这条指令来读取属性吗?

    对应于 Z-tool、哪条指令用于发送?

    BR

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以参考 ZCL 规范在具有 AF-DataReq 的 ZTool 中编写 ZCL 读取属性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    很抱歉,我没有弄清楚如何填写数据。

    请帮助并提供一些指导。

    例如  查询 zigbe 指示灯的开/关状态

    ZCL:哪个值我应该取?

    ZCL 有效载荷: 是否设置为0x0000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,YiKai

    它是否由以下领域判断?

    BR

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上是我之前捕获的一个示例。  在您的示例中、前三个字节是标头(0x180101)、后两个字节是属性 ID (0x0000、然后是状态(0x00)和数据类型(0x10)、之后是数据值(0x00)。

    此致、
    Ryan