This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:ZStack 中的 I2C 简化示例

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1042490/cc2652r-i2c-in-zstack-zed-simplelight-example

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

如何将 i2c 读取和 tasfxn 函数从 https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_cc13x2_26x2_sdk/4.30.00.54/exports/docs/drivers/doxygen/html/_i2_c_c_c26_x_x_8h.html 中的示例添加 到示例化的 simplelink cc26x2r1中、执行该操作的正确方法是什么?我正在使用 SDK 4.3。

此致、

何塞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    ZED SampleLight 示例中有一个通用用户界面(包含按钮、LED 和 UART 逻辑的 CUI)实现和计时器实例、您可以将其用作参考。  确保在 SysConfig 中添加 I2C 配置、在 zclSampleLight_Init 中初始化并打开、 然后在必要时根据您的应用完成传输。  此 E2E 帖子是否是 您之前主题的后续帖子

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、这是我希望在回调模式下读取的另一种方法、因为我在读取 I2C 传感器时遇到了问题、我想知道是否有其他方法可以使用 i2c 驱动器、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 TI 驱动程序文档、包括 I2C。  有一个可用的回调模式。

    此致、
    Ryan