This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650 ZStack 崩溃

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1022600/cc2650-zstack-crash

Thread 中讨论的其他器件:Z-stackCC2650

Z-Stack 1.2.2a


我将在 CC2650上实施 ZigBee 案例。
但我遇到了一个问题、即器件在休眠时可能会崩溃。

尽管我添加了看门狗。
但是、只要器件崩溃、使用看门狗重启就会消耗功率。

ZStack1.2.2a 是否存在崩溃问题?
我如何修改它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    Z-Stack HA 1.2.2a 是已弃用的代码、已于2016年发布、用于 CC2650、无需进一步更新。  此堆栈上存在多个错误、因此不建议将 CC2650用于 Zigbee 项目开发。  您必须提供有关器件状态的更多信息、包括 IAR 调试 和监听器日志、以接收有关可能出现的问题的进一步指导。  我还建议您搜索 类似的 E2E 主题。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我不知道为什么以及如何修复它。

    [OSAL.c]
    OSAL_INIT_SYSTEM ( void)

       …
       OSAL_tickperiod =(uint_least32_t) iCall_getTickPeriod (); <===  如果我不运行该代码。 不会崩溃
       OSAL_max_mss -= 2;                                                      <===

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该与 之前使用 iCall_getTicks 相同、并且这个问题与最初的问题无关。  如果没有更多信息、我不确定如何提供进一步的帮助。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,不运行:"osal_max_mss =(uint_least32_t) iCall_getMaxMSecs();"

    这是我找到的最常见的、我仍然继续跟踪它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Ryan iCall_getMaxMSecs 不应导致崩溃问题。 您可以尝试在不进行任何修改的情况下使用任何原始示例、只需添加 iCall_getMaxMSecs 即可首先验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    提出问题。

    我能否设置 _no_init 等参数、并可在应用程序和"iCall_startup.c"中使用它???

    当应用程序处于 工作模式时、我可以启用此参数。

    是否会进入睡眠模式。 禁用此参数并重新引导 MCU。

       在 MCU 重新启动后、iCall_startup.c -> STACK_main()将不会执行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用自定义应用程序 NV 项目来存储堆栈和应用程序项目之间共享的闪存存储器变量、或使用您自己在链接器配置(.ICF)文件中保留的存储器部分。  但是、我不能确定您尝试使用您所描述的变通办法来实现什么。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我缩小了问题的范围。

    我只创建一个1分钟的计时器

    该计时器将在执行7次并自动重启后崩溃。

    待机模式。

    如果我设置"Power_setConstraint (Power_SB_Disallow);"(不允许标准)

    此计时器不会崩溃。

    你有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的郭先生/女士:

    您能否与我们分享如何使用代码段设置和使用此计时器?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    我正确设置计时器。

    我在 BLE SDK 上运行了相同的计时器代码。

    可以了。

    可能存在影响计时器的代码或设置。

    对于这些问题通常可以注意什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供您的代码片段、以便我们可以检查可能发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    提供代码并不容易。

    目前、我使用其他方法来解决此问题。