This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:ZigBee Linux 网关 Project Zero

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1023381/cc2652rb-zigbee-linux-gateway-project-zero

器件型号:CC2652RB

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

我有两个与 Zigbee Linux 网关 Project Zero 相关的问题。

如何将我的应用程序连接到我自己的云、以便在协调器和其他设备之间进行消息和交互? 我需要进行哪些更改?

第二个问题是、我能否在 dev.ti.com/.../node 链接中执行 ZigBee Linux 网关零项目解决方案的所有步骤 、而无需通过 BeagleBone Black 卡、只需通过 TIO3的 TX/RX 串行通信将我的 PC 连接到 cc2652RB 卡 CC2652RB 中的 DIO2?

感谢您的支持!

此致、

Danilo