Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2650, Z-STACK
Thread 中讨论的其他器件:CC2538、 CC2650、 Z-stack
您好的团队,
我们目前正在开发一个使用 ZED (CC2650)和 ZC (CC2538)在 ZStack 1.2HA 上开发的系统。
此查询实际上与我之前在下面发布的帖子有关
问题概述:ZED 和 ZC 绑定成功,数据包最初正常发送和接收
但在经过几天之后、ZED 停止发送数据包(测量数据)。
我们最终设法重现了这一问题。
系统放置在 ZigBee 连接非常不稳定的房间中。 当 ZigBee 连接丢失时、我们成功捕获了数据包、并发现了以下内容:
eZ-模式中的 ZED 和 ZC 绑定。 在开始阶段、数据包已成功发送和接收。
发生 ZigBee 连接丢失、简化的数据包事件如下图所示。

(参见随附的 ubiqua 日期7月17日15:21:05,数据包 ID:8162起)
ZED 发送了重新加入请求3次、但 ZC 没有响应、
当最终在重新加入请求(4)时,ZC 发出重新加入响应,但 ZED 仅发送测量数据包一次,然后连接再次丢失。
之后、ZED 开始发送关联请求、ZC 发送关联响应、但此后没有测量数据包。
当 ZED 和 ZC 同时重新启动时、ZED 开始照常发送数据包。
ZED 配置文件(f8wconfig.cg)如下所示:
-DZSECURE=1
-DDZG_SECURE_DYNAM=0
-dMAX_POLL_FAILY_RETESS_RETESS = 2.
在此、我们还想知道:
・在 z stack 开发人员指南中,说明当重新加入失败时,网络密钥将被删除。 在这种情况下,是否删除了网络密钥?
・在哪种情况下,ZED 通常会发送关联请求? ZED 是否会在网络密钥不可用时发送它?
・删除网络密钥时、是否有任何方法可以在 ZED 和 ZC 中进行检测?
・是否可以增加重新加入请求的重试次数?
如果有任何帮助,我们将不胜感激。
谢谢你