This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:器件在调用重新启动后停止运行

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1023030/cc2652p-the-device-stops-running-after-calling-restart

器件型号:CC2652P

您好!

发现问题:

在器件运行期间、TCK 引脚被下拉至 GND 一段时间、然后返回到正常高电平。 将设备恢复为出厂设置(调用应用程序:SysCtrlSystemReset())后,程序将停止运行。

我关闭调试访问、程序停止运行、它不会进入刻录模式。

在器件运行期间、是否可能由于某些未知原因而影响 TCK 电平? 如何防止此事件(不允许器件停止运行)?
谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说 JTAG_TCKC 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这个引脚的电平(JTAG_TCKC 引脚)改变后、为什么重新启动 API 的调用失败?

    我需要帮助来解决这个问题。Thx~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试在 JTAG_TCKC 引脚上添加上拉电路、它可以解决您的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在添加上拉并对其进行测试。
    之前、我直接将 TCK 拉至 PCB 测试点、而不添加拉电阻。 还有其他问题吗? 因为我可以从数据表中看到它是不必要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意这是不必要的、但由于您看到了如此奇怪的行为、我只能建议您先测试上拉电阻。