This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:有关 Zigbee 标准的一些信息(例如制造商代码、属性、命令)来自芯片实验室

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1023255/cc2652p-some-information-about-zigbee-standard-such-as-manufacturer-code-attributes-commands-got-from-silicon-labs

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我不知道 Silicon Labs 是对的还是错的。 这些信息来自其 SDK

1、一个 ZigBee 器件可以拥有多个制造商代码。

2、相同的群集 ID 和相同的阻蒂 ID、但制造商代码不同。 是两个不同的属性、但它们可以出现在同一器件中。

3、相同的 clusterID 和 相同的 attribute-ID、但一个是服务器方向、另一个是客户端方向、允许 使用不同的数据类型。

4、查找并绑定支持一个端点将其目标绑定到同一设备。

5、同一群集中的许多属性都设置为 BDB 报告、可以在不同的时间报告。 如果只有其中一个值发生更改、则仅报告此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    我建议您查看 Zigbee PRO R22/2017和 Zigbee 群集库(ZCL) v7规范、以检查/验证此信息。  由于 Z-Stack 中默认不支持特定于制造商的功能、因此开发人员应负责对 ZCL 层本身实施这些更改。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好是使用 Z-stack 提供一些回调或 API 来帮助开发人员在 项目中添加特定于制造商的功能。