This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P:模块在重启后不运行。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC1352P, UNIFLASH, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1022959/cc2652p-cc2652p-module-does-not-run-after-restart

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC1352P、 UNIFLASH、 Z-STACK

您好!

SDK 5.10

设备:溴化二苯醚 RFM-207P

我正在研究溴化二苯醚-RFM207P。 该芯片包含 cc2652p 模块。 我正面临与复位后启动的程序相关的问题。 请找到我正在执行的以下步骤。

使用 cc1352P 板对模块进行编程。

2.示例为 ZR Light。

3.我参考的是 RTOS 的 SDK 5.20最新版本和 cc1352P-2示例。

4.当我将代码刷写到器件中时、其工作正常。

但之后、我 只对模块执行下电上电。 之后它将不起作用。

请指导我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chintamani、

    您是否说该器件在 CCS/IAR 调试会话中运行良好、但无法在之后从下电上电恢复?  如果使用 Uniflash 或闪存编程器2对工程的输出十六进制文件进行编程、情况是否相同?  如何验证设备未按预期运行?  您是否遵循 了 BDE-RFM207P 用户指南中的所有说明?  请记住、本文档包含不适用于 Z-Stack 的 BLE 项目的说明、例如、定义 CUI_disable 和/或删除 Board_display_use_UART 将用于代替 Display_disable_all。  由于这些示例 在 TI LaunchPad 上运行良好、您应考虑联系 BDE 以获得有关其模块的进一步建议/帮助。   该 数据表与 接触信息相链接。

    此致、
    Ryan