This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:器件如何知道协调器的状态?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1022480/cc2652r-how-device-can-know-the-status-of-coordinator

器件型号:CC2652R

您好、TI 专家、

我的客户测试 CC2652R 的新产品。

状态如下:

-协调器已关闭。

-设备具有功率计量功能,也可以作为路由器运行。

问题是:

设备是否可以像命令一样知道关闭的协调器的状态?

(他们不希望定期与协调员沟通、也不希望知道"开"或"关"状态。)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    客户可以发送几个 ZDO 或 AF API、并通过指示回调来监控 ZC 器件是否响应。  所有这些都列在 Z-Stack API 指南中 、我还建议客户阅读 Zigbee 基础 SLA。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan、

    感谢你的答复。

    实际上、我的客户查看了您链接的指南、但他还没有找到合适的 API。

    您能否准确地建议哪种 API 可适用于这种情况? 这将对我的客户非常有帮助。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 Ryan 建议您将任何 ZDO 请求(如 ZDO 活动端点请求)发送给协调人、并检查器件是否收到响应。 如果是、协调器处于活动状态。 否则、协调器将关闭或超出无线电覆盖范围。