This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:MTO 上 RtgList 的状态字节

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1022802/cc1352p-status-byte-of-rtglist-on-mto

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好、Ryan 和 Yikai、

在 MTO 上,RtgList 的状态:0x30 0x10:Active 或?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明如何以及在哪里可以看到此 RtgList 的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    来自 响应 ZDO 管理路由表请求的 ZDO_Mgmt_RTG_RSP 消息。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我对 TI Z-Stack 的理解、TI 路由器应该只返回成功(0x0)。 您是否在其他供应商的 Zigbee 堆栈上看到过这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 YiKai、

    我明白了。 状态:位2-0、其他位是集中器选项。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此信息来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZD_PROFILE.c 中的其他信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法很好地理解您的描述。 您可以查看 ZDO_ProcessMgmtRtgReq、它使用 ZSuccessess 参数调用 ZDP_MgmtRtgRsp。 这就是为什么我描述 TI 路由器应该只返回成功(0x0)的原因。