This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:何时可以禁用 BDB_Finding_Binding_CAPANILITY_ENABLED?

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1022746/cc1352p-when-could-disable-bdb_finding_binding_capanility_enabled

器件型号:CC1352P

Ryan 和 YiKai、您好、

何时可以禁用 BDB_Finding_Binding_CAPANILITY_ENABLED? 对于 大型网状网络、禁用 BDB_Finding_Binding_CAPANILITY_ENABLED 有什么好处?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果禁用 BDB_Finding_Binding_Capability、则器件不会自动使用标识计时器和群集来查找其应用程序可以为其创建绑定的兼容群集。  因此、这将减少网络调试期间的流量、但您的应用程序也必须查找匹配的群集并手动绑定。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的应用程序不需要直接查找和绑定,则可以禁用它。 我通常会禁用它并使用我自己的方法来执行绑定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 和 YiKai。