This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:无法找到软件包 dos2unix Ubuntu

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1022635/lp-cc2652rb-unable-to-locate-package-dos2unix-ubuntu

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件:CC2652RB、 Z-STACK

大家好、

我们的客户正在此 TI Z-Stack - Zigbee Linux Gateway Project Zero 上使用此解决方案。 在更新和安装所有必需软件包的过程中、出现错误消息"Unable to locate package dos2unix Uubuntu"(无法找到软件包 dos2unix Ubuntu)。 您能帮您找到解决方案吗? 客户使用 Ubuntu PC 作为 BeagleBone Black 和 CC2652RB Launchpad 的主机。



此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    似乎他们的 Linux 更新/升级失败、请让用户确认他们的 BeagleBone Black 具有活动的互联网连接、然后再继续。  ZigBee-Linux-sensor-on-cloud 解决方案上次在 Debian 9.3上进行了测试、软件或指令可能与 Debian Buster 10.x 映像不兼容、建议客户尝试继续当前安装、但如果它进一步失败、则应考虑改用建议的版本。  观察到的问题基于 Linux、与 Z-Stack 网关解决方案无关。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下命令安装这两个软件包以再次进行测试。

    apt-get install -y tofrodos

    apt-get install -y dos2unix