This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:ZStack_afIncomingMsgInd_t 中的 RSSI 值是否与从 CMD_GET_RSSI 读取的值相同?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1022081/cc2652p-is-the-rssi-value-in-zstack_afincomingmsgind_t-the-same-with-the-value-read-from-cmd_get_rssi

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

 ZStack_afIncomingMsgInd_t 中有一个 RSSI 值、该值与从 Rf.c  中的射频命令 CMD_GET_RSSI 或 Rf_getRssi ()读取的 RSSI 值之间有何差异?

当没有数据包传输时,我可以使用 RF_getRssi()读取 RSSI 吗?

谢谢。

BR、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

     来自 ZStack_afIncomingMsgInd_t 的 RSSI 是专门从发送数据包的节点接收的射频功率、RF_getRssi 返回通道上当前观察到的值。  我不建议使用 Z-Stack 应用中的射频 TI 驱动程序命令、因为无线电层由 Z-Stack MAC 库自动控制、并且此函数可能会干扰操作。  但是、如果您已经确保 MAC RX 不是活动的(即 MAC_RX_is_MOUSE_ACTIVE ()=MAC_RX_ACTIVE_NO_ACTIVE)、那么它应该是可能的。

    此致、
    Ryan