This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R 闪存冗余

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1021821/cc1352r-cc1352r-flash-redundancy

器件型号:CC1352R

您好!

  是否有办法将额外的外部闪存与 CC1352R 相集成、以代替内置的外部闪存、或在 ESD 或辐射发生后导致闪存损坏? 我在文档中找不到任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、您将无法从外部闪存运行代码。 您可以将映像存储在外部闪存上、但必须在读取映像并使用映像的内部闪存上运行代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道无法更换内部闪存、但我也知道诸如 CCFG 和 FCFG 的内容存储在内置外部闪存中。 是否有办法替换内置外部闪存或为其添加冗余?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "内置外部闪存"是什么意思?  无论闪存是否位于 CC1352R 内部、"内置外部闪存"都会立即指示这两者、这会令人困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我的电线被交叉了。 我一直在研究片外 OAD 的 BIM 参考设计、其中提到了内部和外部闪存。 再看一下参考设计的文档、它看起来像是外部闪存(用于存储)可以与 CC1352R 集成、 但是、如果使用它、它仅用于存储、无法替换内部闪存上运行的代码(根据您的原始答复)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、OAD 设计中的外部闪存仅用于存储映像、因此仅用于存储。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您可以使用 BIM 通过 checkImagesIntFlash 验证内部闪存(BIM_AuthentateImage -> BIM_verifyImageIntFlash、如果启用了安全性)、如果 此操作失败、则 BIM_RevertFactoryImage -> BIM_copyImage 可以将外部闪存/出厂映像复制到可执行闪存区域并运行它。  这样、外部出厂映像就可以替换有故障的片上闪存。

    此致、
    Ryan