This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于监听的 CC2531EMK 和 CC1111EMK

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1020538/cc2531emk-and-cc1111emk-for-sniffing

主题中讨论的其他器件:CC2531EMK

大家好、我们计划使用 CC2531EMK 和 CC1111EMK 来监听2.4GHz、并使用868MHz 进行大规模部署(大约180分位)。
要求:我们能否创建多个线程;同时访问多个监听加密狗。
我的管理团队希望致电或与您的技术团队召开会议、讨论这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建多个线程以同时访问多个加密狗、这是没有问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、dhinesh、

    数据包监听器支持这两种器件、可以同时运行多个实例。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chen,感谢您的输入,请找到所附的流程图,  
    我们的要求是:如果我们在一个 USB 集线器中连接了多个 Zigbee dongle,并且 USB 集线器与 PC 一起连接  
    SmartRF Studio 软件。   通过监听工具(SmartRF Studio 软件)、我们可以创建多个线程;同时访问多个监听加密狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈好, 感谢您的快速响应,我在这里还有一个问题,我们能否自动化  SmartRF Studio 软件工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到这种灵活性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、dhinesh、

    您可以看到 SmartRF Studio Perl Extension 是否满足您的需求、或者考虑 迁移到 CC13xx/26xx 解决 方案、该解决方案允许您访问 RTLib。

    此致、
    Ryan