This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:ZED OTA 具有更高的功耗

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, LAUNCHXL-CC26X2R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1020654/cc1352p-zed-ota-has-higher-consumption

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACELAUNCHXL-CC26X2R1

SDK 版本:5.10
HW:Launchpad

我们使用 OOB zed_sw_ota_client 和 bim_offchip 项目、器件休眠时的功耗约为1mA。
在我们将 CCFG 中的 LF XOSC 更改为 LF RCOSC 后、睡眠功耗没有改变。

问题1. 如何解决此问题?

问题2. 我们在 SimpleLink CC13x2/26x2 SDK Zigbee 片上 OAD 项目中也面临同样的问题。 解决方案是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howjie、

    我知道我们已经在 前一 个 E2E 主题中介绍了非 OTA 情况。  您是否按照 Z-Stack 用户指南 -> OTA 升级部分中有关 连续加载 BIM 十六进制和客户端 OTA 应用二进制文件的所有说明进行了操作?  您能否通过 UI 或无线数据包确认设备是否按预期运行(即在网络中调试并轮询数据)?  您可能希望降低轮询频率、移除 UI (即 UART 和 LED)、并在加入/F&B 时间结束后进行测量。  您使用什么工具来测量功耗(如以前的 EnergyTrace)、是否移除所有 XDS110跳线(如果使用 LaunchPad)、是否可以确认是否实际进入睡眠模式?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我发现一篇文章讨论了同一个问题:

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/795285/cc1352p-how-to-use-rcosc-with-simplelink_cc13x2_sdk_2_30_00_45-zstack/2959057#2959057

    该海报声称通过在  BIM 项目中设置 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION=0x3来解决该问题。 Howjie 尝试了这种方法,但运气不好。 您能不能帮助我们建议我们还能尝试什么?

    谢谢。

    此致、

    水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行 OTA 时、您能否发布电能跟踪屏幕截图并查看此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    "我知道我们已经在 之前的 E2E 主题中介绍了非 OTA 情况。  "

    在之前的 E2E 线程中、器件睡眠时的电流正常、但 Rejion 中的功耗超出预期。 目前,我们不知道如何处理这个问题。

    我们正在使用 OOB zed_sw_ota_client 和 bim_offchip  项目、我们还需要进行特殊更改吗?

    该器件会加入网络并轮询数据是正常的、我在测量功耗时尚未启动 OTA。

    我使用 EnergyTrace 和其他工具来测量功耗、获得的功耗数据没有很大差异。 当器件未连接到网络时、我测量的睡眠功耗位置如下面的屏幕截图所示:

    设备加入网络后的情况是相同的。

    谢谢、

    Howjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howjie、

    我刚刚在 LAUNCHXL-CC26X2R1上运行了 SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK v5.20 Zed_SW_OTA_CLIENT 测试、并在调试前观察到平均值为100uA、在使用默认设置(启用 UART/LED 但未连接、3000ms 轮询率)加入网络后观察到120uA。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们使用 SDK 5.20项目。 功耗正常。

    谢谢、

    Howjie