尊敬的所有人:
我们使用 CC2652构建了 ZNP、我们使用 Zigbee 照明开-关和调光器模块、我们使用 ZDO_BIND_REQUEST 函数来获取手动开关反馈。 绑定后、我将正确获取 AF_INAG_MSG 格式的开-关开关的反馈、但对于调光器、我将获得 AF_INAG_MSG 格式的按钮按压状态、但数据不是针对开/关状态的精确数据。
我收到以下消息、要求按下调光器模块上的开关按钮、对于打开和关闭、消息是相同的。
06:24:28.37 COM5 AF_INGING_MSG (0x4481)
组 ID:0x0000
clusterid:0x0008
SrcAddr:0xAC11
SrcEndpoint:0x01
DstEndpoint:0x07
WasBroadcast:0x00
链接质量:0x81
SecurityUse:0x00
时间戳:0x001A9727
TransSeqNumber:0x00
Len:0x07
数据:.I.. @(0x08、0x49、0x0A、0x00、0x00、 0x20、0x40)
我将收到关于开和关的相同消息。 请帮助我获取准确的状态。