This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:如何优化和调整50ZR 网络的参数?

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1020796/cc1352p-how-to-optimize-and-tuning-parameters-for-a-50zr-network

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

Ryan 和 YiKai、您好、

感谢您提供大网络应用报告 SWRA650B 和 SWRA427D。尝试使用4~5跳建立中型50 ZRS 网络、NVPages 已设置为3、 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 已设置为60。

请就以下项目和其他必要项目提供一些建议:

simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04 -升级到5.20.00.52?

2.多路由到一(MTO)路由(默认为 false)-

3.NWK_LINK_STATUS_PERIOD (默认情况下为15秒)-

4、等等

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 更多大型网络配置建议、请参阅 SWRA650。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此网络中可以有多少个 ZED、预计节点总数是多少?

    1.我不能想到在过去的两次更新中专门处理大型网络的任何严重解决的问题,但您可以自由查看 v5.10 和 v5.20 Z-Stack 发行说明。

    2.这是可选的,  您可以参阅 Z-Stack 用户指南->多对一路由协议一节以了解更多信息。

    3.您可以根据需要增大此值,但请记住 ,Nwk_route_age_limit (在跃点标记为不良之前来自邻居的未接链路状态消息数,默认值为3) 取决于本地  NWK_LINK_STATUS_PERIOD 值。  因此、默认情况下、当邻居实际上可能只有一个较大的链路状态周期时、它需要大约45秒的时间才能使邻居老化。  因此、建议将所有器件保持在 Zigbee 规范建议的默认值15。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan 和 YiKai、您好、

    感谢您的大力支持。

     网络中有所有 ZRS、所有节点需要定期接收 ZC 广播消息。 MTO 可以帮助最大程度地减少流量、尤其是在涉及集中节点时、MTO 可以为50ZR 网络带来一些好处。

    ZNP 用于 ZC 和 ZRS。 某些参数只需在 ZC 中更改、例如 SRC_RTG_EXPI_TIME 和 MTO_RREQ_LIMIT_TIME 等 ,如果 ZR 使用与 ZC 相同的 ZNP (所有参数均已修改),是否有任何不良影响?

    链路状态消息是1跳宽转换。  降低链路状态消息的频率可减少 大型网络中的网络流量 、尤其是在密集网络中(SWRA427D)。

    30和40个 ZRS 测试网络中缺少一些数据包。 感觉家居交通太多了。

    此致、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为将 ZNP 固件用于 ZR 角色没有问题。  您可以使用 zstackmsg_CmdIDs_AF_DATA_CONFIRM_IND 来确保消息已传输或进一步确定其失败的原因(ZMacTransactionOverFlow、 ZNWKNORoute、 ZMacNoACK、 ZMacChannelAccessFailure 等)

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议、我将记录数据包传输失败原因。   在20个 ZRS 测试 NWK 中、数周内未缺失数据包。  

    我想先尝试 MTO、ZC' ZNP 是否仅针对 MTO 路由更改?  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MTO_RREQ_LIMIT_TIME、 集中器_发现_时间、 集中器_使能、集中器_路由_高速缓存、CENTRARTOR_RADIUS、 SRC_RTG_EXPIE 和 MAX_RTG_SRC_ENTRUGINTRUTERINTRUs 均可针对 ZC ZNP 进行配置。

    此致、
    Ryan