This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 读取 CC2541固件

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC-DEBUGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1019842/read-cc2541-firmware

Thread 中讨论的其他器件:CC2541、 闪存编程器、 CC 调试器

你好。 我需要从 CC2541读取固件。 我尝试使用 SmartRF 闪存编程器执行此操作、但写入 hex 文件时出错! 为什么会发生这种情况、以及如何读取 MCU CC2541?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sergey、

    您能否提供闪存编程器版本、 CC2541调试器类型(SmartRF05EB、CC-DEBUGGER 等)以及您观察到的错误的图像?  您提供的链接被我的系统防火墙阻止。  您是否能够对器件进行编程 并且只能很难从器件中读取?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 我在互联网上找到了解决我的问题的方法。 我有一个 CC-Debugger、在"Flash image"行中、您需要正确指定映像文件的路径!
    错误为"无法写入 hex 文件"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用闪存编程器从 CC2542读取固件时没有问题。 确保对要转储 hex 文件的文件夹具有写入权限。