This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:修改 IEEE 802.15.4的调制层

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1019419/cc2652r-modification-in-modulation-layer-for-ieee-802-15-4

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2652P、

大家好、

作为实施方案的一部分、我们希望对  CC2652P/CC2652R 上实施的 IEEE 802.15.4中的 O-QPSK PHY 方案进行更改。

当前的 O-QPSK PHY 实现如下

我们要做的是

CC2652是否支持调制方案中的修改? 在修改时、我们将面临哪些限制(根据无线电和公开的寄存器)?

谢谢!

Aniket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aniket、

    我已通知相应的团队对此进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这应该是一个美好的梦想。 但 IEEE-802.15.4标准太旧了、需要更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniket、

    我们正在研究这一点、但似乎无法执行、如果是、则需要内部无线电补丁/覆盖寄存器设置。

    如果可能的话、对无线电性能的影响 仍然未知、因为这需要进行广泛的测试和特性分析才能理解。

    此致、

    AB