Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、
大家好、
客户在 Z-Stack Linux 服务器和堆栈版本上运行的生命系统存在一种奇怪的情况 5.10.00.48。
客户有大约15个连接到系统的终端设备、这些终端设备工作正常。 他可以删除设备、但无法添加新设备。 打开网络时 、日志中有 WK_SET_permit_join_Req 命令、看起来它已经正确执行、没有错误。
但是、在监听器日志中、根本无法对器件的信标进行应答。 由于我们需要对一个设备进行配对才能获得密钥、因此我无法说系统是否实际发送了加入网络的许可。
以高详细程度附加了 ZB 服务器日志。 我们没有发现任何特别有用的东西、除了少数但不是很频繁的 SRSP 超时。 也许一个更有经验的眼睛会发现一些更有用的东西。 有趣的部分从10423号线开始。
如果遇到其他无法获取扩展日志的情况、我们的经验告诉我们、所有这些都将通过硬重置和恢复配置来解决、但这不是我们第一次遇到问题(过去是4.x 堆栈版本)、 了解发生这种情况的原因将是有益的。
此致
Peter