This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:器件是否会在充电期间退出空闲任务?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1019344/cc2652p-will-the-device-exit-the-idle-task-during-recharge

器件型号:CC2652P

基于 CC2652的已休眠器件设置为休眠模式、轮询率= 5s、但在器件应处于待机模式期间、我发现它每隔数百秒重新进入空闲任务。

我猜这是 CC2652再充电、但我不确定 CC2652在充电期间是否会退出空闲任务?

BR、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

     只要此时不再有其他任务、器件将自动退出空闲任务并重新进入待机模式。

    此致、
    Ryan