This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:RTC 能否在系统复位后保留值?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1018294/cc2652p-can-rtc-keep-value-after-system-reset

器件型号:CC2652P

大家好、我使用 CC2652P、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_40_04_04、我的应用基于传感器2.4G 示例、如下所示:

现在、我可以使用 AONRTCCurrent64BitValueGet 获取 RTC 值。

当系统复位时、RTC 值将被复位并再次从0开始。

我的问题是、系统复位后、是否有任何方法可以让 RTC 值继续运行、以便在系统复位后、我得到的 RTC 值不会复位为0?

例如、当 RTC 值有时为1000、此时系统复位、系统复位后、RTC 值继续从1000运行。

我可以实现这一点吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、系统复位后无法保留 RTC 值、但当传感器节点执行系统复位并重新连接到收集器时、可以尝试与收集器同步时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以定期将 RTC 值保存到非易失性存储器中、但这不是一种精确的方法、因为您将丢失上一次 NV 闪存写入和系统复位之间的时间。  我认为,黄先生的想法是最准确的。

    此致、
    Ryan