This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:CC2652P 重新启动失败

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1014743/cc2652p-cc2652p-restart-failed

器件型号:CC2652P

在 zed_sw_ota_client(sdk 4.40)项目中、我们会对 Booloader 进行解锁和调试界面。
我们将固件下载到 LaunchPad 板、打开电源并加入网络、然后 每30秒调用一次 SysCtrlSystemReset。

器件运行一段时间后、器件将无法重新启动、状态指示灯将不工作。

此外、在测试期间、我们发现只有当 CC2652P 连接到 TMS/TCK 时、问题才会出现。
发生问题时器件的状态是什么? HIB?
如何确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howjie、

    您能进一步描述连接到 TMS/TCK 线路的连接和外部组件吗?  是否可以通过下电上电或硬件复位恢复设置?  我将邀请硬件团队专家进一步审查并提供建议的方法。  以下是一些供您查看的外部参考资料:

    https://e2e.ti.com/f/1/t/980611 
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html 
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html 
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html 

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LaunchPad 板上、我们通过跳线电容连接来连接或断开 CC2652P 的 TMS/TCK。

    它可以通过断电和上电重新启动。

    谢谢、

    Howjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Howjie,

    只有在 TMS/TCK 连接时才会出现这个问题、这让我认为这可能是一个 HIB 问题。 《参考指南》的第6.4节包含一些有关 JTAG 和 HIB 的信息、这些信息可能对您有所帮助: 链接

    此外、此 E2E 主题也可能是您感兴趣的内容: 链接

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、贝斯特、

    我们遇到了器件之前进入 HIB 的情况。
    此时、我们的硬件有一定的机会进入 HIB、但 LaunchPad 不会进入 HIB。
    在我们选中"Lock Debug Interface"后、可以解决该问题。

    但是、这次遇到的问题与上次遇到的问题不同。 当我们使用 LaunchPad 时、它将无法启动、并且在检查"Lock Debug Interface"后该现象仍然存在。

    谢谢、

    Howjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Howjie,

    我只想澄清一下您所面临的问题、并获得更多详细信息。 LaunchPad 无法启动、重新启动还是两者都无法启动? 您是否仅在使用 JTAG (连接到 TMS/TCK 引脚)时遇到此问题? 出现问题时,您是否收到任何错误信息?

    此外、您能否检查 TMS 和 TCK 引脚上的信号并发送图片?

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、贝斯特、

    问题1. LaunchPad 无法启动、重新启动还是两者都无法启动?  

    当前情况似乎仅在重新启动时出现。

    问题2.  您是否仅在使用 JTAG (连接到 TMS/TCK 引脚)时遇到此问题?

    是的。

    问题3.出现时是否收到任何错误信息?

    我们使用指示灯在 BIM 中闪烁、并在应用项目中使指示灯保持亮起。
    当器件无法重新启动时、指示灯不会显示任何预期操作、并且始终处于关闭状态。

    我们无法确认目前处于何种状态。

    我们使用硬件重现问题。 TMS/TCK 信号的屏幕截图如下:


    谢谢、

    Howjie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Howjie,

    感谢您的照片。 我正在研究这个问题并联系其他专家。 我将在下周尽快回来。

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Howjie,

    您发送的信号图像在引脚上显示明显的噪声。 如果引脚输入噪声较大、则可能是您遇到问题的原因。 但是、噪声也可能是由于引脚和示波器之间连接不良造成的。 您能否仔细检查与示波器的连接、以确保它不会导致噪声? 如果这些探头出现故障、也许可以尝试不同的探头。 如果噪音仍然存在、则这可能是问题所在。

    此致、

    最棒的