This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2430:符合 EN 300 328 V2.2.2的要求

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1017226/cc2430-meets-en-300-328-v2-2-2

器件型号:CC2430
主题中讨论的其他器件:CC2530-CC2591EM

大家好、团队、

我的客户想知道 CC2430-CC2591EMK 器件是否符合  EN 300 328 V2.2.2 吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    虽然我没有关于这种精确组合的信息、但我知道 从射频角度来看、CC2530-CC2591EM 参考设计非常相似。 此处的应用手册 有一节关于法规信息的内容、其中说明它通过了 FCC、通常比 EN 300 328更严格。 您可能需要调整电源设置、如注释所示。 2430也是 NRND、因此、如果您希望使用2530进行设计、我建议您使用这种方法。

    最棒的

    不需要