Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
我正在使用 RF_setTxPower() API 来设置发送802.15.4数据包时的 TX 功率。 我注意到、在 RF.h 中、它说:
"请注意、除了默认 PA 外、某些器件还提供高功率 PA。 客户端不能将配置值混合在同一电源表中、也不能从默认 PA 配置跳到高功率 PA 配置、除非它能保证在之间重新执行 RF setup 命令。"
我不太清楚这一限制的含义,如果我想使用 RF_setTxPower()将 TX 功率从5dBm 切换到20dBm,还需要执行什么额外的步骤?
BR、
水阳