This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:使用 Z-Stack Linux 网关作为数据包监听器

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1017046/cc1352p-use-z-stack-linux-gateway-as-packet-sniffer

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

Linux 网关内是否有数据包监听器功能、允许捕获流量并保存到 PSD、Ubiqua 或类似文件? 其理念是在 ZigBee 出现问题时收集诊断日志、而无需向客户提供其他设备

此致
Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、TI 不提供此类解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、此类功能不可用。  您可以使用单独的监听器和网关设备来保存自己的日志、但不能同时使用这两者的组合解决方案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否意味着我们可以使 Z-Stack Linux GW 充当 Zigbee 监听器并远程保存日志以供后续分析? 如果是、您是否有任何文档向我们展示这些步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、造成了混淆的 YK、无法使 Z-Stack Linux GW 充当 Zigbee 监听器。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题,Ryan。 我只是想确认我不会错过任何东西。 感谢您确认这一点。