This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:1.8V 稳压模式

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1015809/cc2652p-1-8v-regulated-mode

器件型号:CC2652P

您好!  

CC2652P 能否支持1.8V 稳压模式? 谢谢。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    您是否在问 CC2652P 是否可以使用外部稳压器运行? 如果您有疑问、那么我认为应该没问题、但我相信您在该配置中无法获得20dBm 的输出功率、因为这要求 VDDS 作为您在射频电路中的偏置电压。 在数据表中、TX 输出功率数在 VDDS = 3.0V 时生成。 不过、您应该能够获得10dBm 路径、该路径通过1.8V 的 VDDR 进行偏置。

    最棒的

    不需要