This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:Z-STACK 可解决许多错误

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1015435/cc2652p-z-stack-to-solve-many-bugs

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

SDK 版本:5.10.00.48

修复了错误

1、当发送许多 zdo-simple-desc-req 数据包并接收它们的 zdo-simple-desc-rsp 时、内存(堆)将溢出。 (在 zStackTask.c 中)

2、如果通过"zclReadWriteCB"回调访问属性、当 zclReadWriteCB 返回未成功值时、接收器无法分析响应的"ZCL-Read-RSP"数据包和发送的"ZCL-Report"数据包。

3、如果属性未按升序列出、则 ZCL-Disc-Attr-RSP 不能包含属性、其属性的 attr-ID 低于其前面的属性。

4、Z-stack 不支持 ZCL 制造商代码、z-stack 不支持 manufacturer-code cluster 和 manufacturer-code 属性。

5、BDB_REPORTING 不支持客户端方向属性。

新功能

1、应用程序可以设置回调以检测 ZDP 请求的数据发送确认事件。

2、应用程序可以设置回调以检测 ZCL 发送的数据发送确认事件。

3、应用程序可以设置回调以检测 BDB_Reporing 发送 ZCL-Report 命令、并决定是否需要延迟发送。

4,应用程序可以设置回调以检测发送的 ZDP-Device-Announce 失败。

e2e.ti.com/.../simplelink_5F00_cc13x2_5F00_26x2_5F00_sdk_5F00_5_5F00_10_5F00_00_5F00_48.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    感谢您向社区提供有关堆栈开发工作的更新。  我认识到其中的几个项目 已在单独的线程中进行了处理、 但是、如果我们尚未讨论任何新项目、请在 您的回复中或单独的主题中提出、以便我可以确保这些项目得到适当的关注并在必要时得到解决。

    此致、
    Ryan