This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:用于 CC2652P1FRGZR 的评估板

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, CC2652P, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1015654/cc2652p-evaluation-board-for-cc2652p1frgzr

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352P、 CC1352P

您好!  

对于我们的应用需求、我们计划使用 CC2652P1FRGZR 射频微控制器、但当我正在寻找用于此应用的开发板时、我会看到 LAUNCHXL-CC1352P (其中使用了 CC1352P1F3RGZ MCU)
是否有适用于 CC2652P1FRGZR 射频微控制器的开发板?
LAUNCHXL-CC1352P 是否支持 CC2652P 系列器件?
如果是、那么当我浏览与此文档相关的文档时、我找不到 CC2652P 支持文档。
还提到 LAUNCHXL-CC1352P-2和 LAUNCHXL-CC1352P-4支持 CC2652P、那么我如何获得此支持?

感谢您的回答。

此致、

Aniket。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2652P 的应用可在 CC1352P 上运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您打算以较大的 TX 功率运行 Zigbee 应用、则应使用与 CC2652P 兼容的 LAUNCHXL-CC1352P-2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    有关更多信息、请参阅堆栈迁移指南中的"在 CC2652P 上运行软件示例"部分。

    此致、
    Ryan