This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:时钟频率范围

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, TDC1000, TDC7200, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1014840/cc2538-clock-frequency-range

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件: TDC1000、 TDC7200、 CDCE913

您好!

我将 CC2538与需要8MHz 时钟(最大16MHz)的 TDC7200和 TDC1000等 TI 组件搭配使用

我想问 是否可以在8MHz 或16MHz 的时钟频率下运行 CC2538SF53RTQT、我是说使用时钟发生器(CDCE913)提供时钟、因此我可以让所有3个组件实现时钟同步并由同一个时钟发生器提供、

我还想知道 CC2538以3V 电压供电时的时钟最低电压电平、

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您似乎希望使用 CDCE913为 CC2538提供外部时钟。 尽管 CC2538可以有外部时钟、但它仅适用于32MHz。 但是、常规内部系统时钟可配置为以8MHz 和16MHz 的频率运行。 这可在 用户指南中找到。

    有关最小电压的问题、您是否参考  CDCE913?

    此致、

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于最小电压、我指的是 CC2538在外部时钟(通过时钟发生器从外部)时所需的最小时钟电压电平。 CC2538的供电电压为3V。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    使用外部时钟时、没有特定的电压要求。 因此、它将处于 CC2538的常规电压范围内。

    此致、

    最棒的