This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352R1:由外部电源供电时的 Launchpad 电流消耗

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1014900/launchxl-cc1352r1-launchpad-current-consumption-if-powered-by-external-supply

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1

我尝试使用连接到 launchpad 的外部电源。 电流消耗约为100mA。 是否可以禁用不必要的硬件以将电流消耗降至 CC1352消耗的值?

当然、我将跳线设置为外部电源模式。 我还移除了 XDS 接头中的所有跳线、但这没有什么区别。

提前感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100mA 过大。 您能否给我一张图片、向我展示如何使用外部电源为 LaunchPad 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。 在下面 、您可以看到 LaunchPad 如何连接到电源。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以移除外部电源的跳线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    当您不为 LED 和器件供电时、电流消耗是多少? 尝试卸下 LED 接头。  

    素食主义者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎起作用。 如果我移除了外部电源跳线、电流消耗会降至1.5mA。 LED 电流消耗为6mA。

    非常感谢你的帮助。