This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:排队轮询率与响应轮询率之间的差异

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1014749/cc2652p-difference-between-queued-pollrate-and-response-poll-rate

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 SysConfig

Z-Stack 示例中有多种轮询率类型:

POLL_RATE 类型默认值
POLL_RATE 类型应用1
POLL_RATE 类型 APP_2
POLL_RATE 类型加入重新加入
POLL_RATE 类型排队0x0010
POLL_RATE TYPE_RESPONSE 0x0020
POLL_RATE TYPE_general_1_SEC
POLL_RATE 禁用
POLL_RATE RX_ON_TRUE

  

我知道当 zed 发送请求并轮询响应时、会使用响应轮询率。 我的问题是什么是排队轮询率和通用1秒轮询率?

  

我注意到、经过轮询的在接收到父级响应后还会发送数据请求、但间隔似乎与队列轮询速率或响应速率无关。 如果我错了、请纠正我的问题、哪个参数与此间隔相关?

  

此致、

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuyang、

    排队和响应轮询速率类型之间存在小差异。  SysConfig Z-Stack ->电源管理模块中提供了每个模块的说明。  POLL_RATE _TYPE_QUEUED  是发送排队消息之间的时间段(以毫秒为单位)、用于在数据指示后轮询队列消息(在等待响应或从父级检索所有队列消息时)。   POLL_RATE TYPE_RESPONSE  是发送响应消息之间的周期(以毫秒为单位)、在数据指示后用于轮询响应消息(期望响应时)。   POLL_RATE TYPE_general_1_SEC 通常仅用于 TouchLink 启动器或内部堆栈功能。  如果父级设备已指示其有更多数据要发送、则轮询间隔应与 POLL_RATE _TYPE_已排队/POLL_RATE _TYPE_RESPONSE 保持一致、如果情况并非如此、请提供监听器日志。

    此致、
    Ryan