This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ZigBee OTA 升级过程。

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1136270/zigbee-ota-upgrade-procedure

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

您好!

我对 ZigBee 世界有点陌生、因此请耐心等待。

我想知道 OTA 升级是如何工作的、并将其实施到我们的系统中。

我有一个.OTA 文件、其中包含适用于宜家贸易周五的最新固件、但我不知道如何启动该过程。

我已经阅读了有关此主题的多个资源、但我没有正确、全面地理解该概念。

在给定 ZStack 监控和测试 API 中的命令的情况下、如何启动 OTA 升级? 如何知道图像块请求的数量?

感谢您的耐心和帮助、

Ayman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参阅 dev.ti.com/.../oad-secure-index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已经参考过该文档、但没有什么东西能从它中得到。

    是否有使用 ZStack 监控器和测试 API 进行 OTA 升级的分步过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    希望 您也能通读《Z-Stack 用户指南》的 OTA 升级部分。  由于 Zigbee 中的 OTA 过程通过 ZCL 层进行控制、为了获得可操作的 MT API 系统、您必须发送格式化的 AF_DATA_REQUEST 消息、数据包与 OTA 集群命令相关联。  这需要为必须发送的多个图像块创建脚本。  为此、TI 创建 随 OTA 服务器 PC 工具一起提供的 OTA_SERVER 示例(请参阅文档)、以帮助开发人员评估 Z-Stack OTA 升级。  但是、如果您要升级最终产品、最好与制造商联系、以确定最佳升级途径。

    此致、
    Ryan