请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2651P3 主题中讨论的其他器件:CC2538
您好!
作为生产编程过程的一部分、我们希望使用 UART 引导加载程序将固件加载到 CC2651 (我们不希望连接到 JTAG)。 我们还有另一个使用 CC2538的产品、我们可以使用后门强制引导加载程序进入、因为该部件上的后门默认在特定 GPIO 上启用。 但是、在 CC2651中、默认情况下会禁用后门。
问题:
在 TRM 中、它表示"即使闪存中存在有效映像、也要进入 ROM 引导加载程序、将实现引导加载程序后门。" 但是、它没有明确说明在闪存中没有有效映像时输入了引导加载程序。 当闪存中没有有效映像(出厂时的全新器件)时会发生什么情况?
谢谢、
Andy