This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Mac 库?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1136594/cc2530-mac-library

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好的 团队:

CC2530F256RHAR

客户要求提供 MAC 地址库。 您能否提供此信息或帮助提供方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    检查 TIMAC 是否是您想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    他们是否尝试读取 IEEE 扩展地址?  这存储在 CC2530的信息页面中(请参阅 TRM)。  下面是在 Z-Stack 中读取它的一个示例:

          if (!osal_memcmp((uint8 *)(P_INFOPAGE+HAL_INFOP_IEEE_OSET), nullAddr, Z_EXTADDR_LEN))
          {
            osal_memcpy(aExtendedAddress, (uint8 *)(P_INFOPAGE+HAL_INFOP_IEEE_OSET), Z_EXTADDR_LEN);
          }

    其中 P_INFOPAGE 为 HWREG (0x00280000)、HAL_INFOP_IEEE_OSET 为0xC、Z_EXTADDR_LEN 为8。

    否则、您是否在寻找 Z-Stack 源文件?  如果这些建议或黄某的建议都不是,请澄清您的请求。

    此致、
    Ryan