This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:关闭路由过期

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1136653/cc2652r-turning-off-route-expiry

器件型号:CC2652R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigZ-stack

您好!

在尝试关闭路线过期时、会出现轻微的混淆。 文档显示设置为0以关闭过期

而 SysConfig 和代码中的注释设置为255以关闭过期

请您对此进行澄清

谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    感谢您识别此不一致之处。  请将 route_EXPIRTY_TIME 设置为255、以关闭 SysConfig 中所述的路由过期。  这对应 于 RTG.h 中的 RTG_NO_EXPI_TIME 值   我 将  相应地修订 Z-Stack 用户指南。

    此致、
    Ryan