您好!
我想 通过 MT 处理传入的 AF 命令。 我知道我必须在某个地方调用 MT_AfIncomingMsg(),但 我不知道在哪里。
有人可以提供帮助吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经在 zclGenericApp_EVENT_LOOP 中添加了该内容
if ( events & SYS_EVENT_MSG )
{
while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( zclGenericApp_TaskID )) || ((pMsg = (osal_event_hdr_t *) osal_msg_receive(zclGenericApp_TaskID)) != NULL) )
{
switch ( MSGpkt->hdr.event )
{
case AF_INCOMING_MSG_CMD:
MT_AfIncomingMsg((afIncomingMSGPacket_t *)pMsg);
break;
但未输入 :case AF_INVING_MSG_CMD:
我进行了一次捕获、尝试在其中发现基本群集属性并使用开/关群集。
这是我在执行命令时看到的内容

没有 AF 响应、因此我不知道基本 集群的属性、或者 开/关实际上是否起作用
您能否发布您观察到的行为的屏幕截图? 我 猜、将 bdb_RegisterSimpleDescriptor 的 epDesc->task_id 更改为 &MT_TaskID 很可能会导致每个传入消息也进入 MT_AfCommandProcessing、并使用案例 MT_AF_register、这会导致 MT_AfRegister 被处理并返回响应。 ZNP bdb_RegisterSimpleDescriptor 将 epDesc->task_id 设置为&zcl_taskID,与 GenericApp 相同,表示这不是要进行的正确更改。 这是一个很好的机会来引用 ZNP_app.c 并注意在 znpEventLoop 中完成的操作,以使用 MT_* API 处理传入的案例。
此致、
Ryan
例如、我按"Read basic cluster 's attributes"、过程发生三次

此外、只需启用 MT 命令、我就会获得 每次响应的 ZDO_SRC_RTG_IND_RSP。
我 已修改事件循环以包含 ZNP 方法、但它会直接返回
afIncomingMSGPacket_t *MSGpkt;
osal_event_hdr_t *pMsg;
if ( events & SYS_EVENT_MSG )
{
//while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( zclGenericApp_TaskID )) || ((pMsg = (osal_event_hdr_t *) osal_msg_receive(zclGenericApp_TaskID)) != NULL))
while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( zclGenericApp_TaskID )))
{
switch ( MSGpkt->hdr.event)
{
case ZCL_INCOMING_MSG:
// Incoming ZCL Foundation command/response messages
zclGenericApp_ProcessIncomingMsg( (zclIncomingMsg_t *)MSGpkt );
break;
case KEY_CHANGE:
zclGenericApp_HandleKeys( ((keyChange_t *)MSGpkt)->state, ((keyChange_t *)MSGpkt)->keys );
break;
case ZDO_STATE_CHANGE:
zclGenericApp_NwkState = (devStates_t)(MSGpkt->hdr.status);
// now on the network
if ( (zclGenericApp_NwkState == DEV_ZB_COORD) ||
(zclGenericApp_NwkState == DEV_ROUTER) ||
(zclGenericApp_NwkState == DEV_END_DEVICE) )
{
giGenAppScreenMode = GENERIC_MAINMODE;
zclGenericApp_LcdDisplayUpdate();
}
break;
default:
break;
}
// Release the memory
osal_msg_deallocate( (uint8 *)MSGpkt );
}
while (((pMsg = (osal_event_hdr_t *) osal_msg_receive(zclGenericApp_TaskID)) != NULL))
{
switch (pMsg->event )
{
case CMD_SERIAL_MSG:
MT_ProcessIncoming(((mtOSALSerialData_t *)pMsg)->msg);
break;
case AF_INCOMING_MSG_CMD:
MT_AfIncomingMsg((afIncomingMSGPacket_t *)pMsg);
break;
case AF_DATA_CONFIRM_CMD:
MT_AfDataConfirm((afDataConfirm_t *)pMsg);
break;
default:
break;
}
// Release the memory
osal_msg_deallocate( (uint8 *)pMsg );
}
// return unprocessed events
return (events ^ SYS_EVENT_MSG);
}所有情况都应处于相同的 while 环路下。
//...
if ( events & SYS_EVENT_MSG )
{
while ( (MSGpkt = (afIncomingMSGPacket_t *)osal_msg_receive( zclGenericApp_TaskID )) )
{
switch ( MSGpkt->hdr.event )
{
case AF_INCOMING_MSG_CMD:
MT_AfIncomingMsg((afIncomingMSGPacket_t *)MSGpkt);
break;
case ZCL_INCOMING_MSG:
// Incoming ZCL Foundation command/response messages
zclGenericApp_ProcessIncomingMsg( (zclIncomingMsg_t *)MSGpkt );
break;
//...
此致、
Ryan
是的。 这就是我定义的
ewarm
CC2538_use_alternate_interrupt_map=1
Feature_reset_macro
SECURE=1
TC_LINKKEY_JOIN
NV_INIT
NV_RESTORE
ZTOOL_P1
MT_TASK
MT_UTIL_FUNC
MT_SYS_FUNC
MT_AF_FUNC
MT_ZDO_FUNC
MT_ZDO_CB_FUNC
MT_ZDO_Mgmt
MT_ZDO_extensions
MT_GP_CB_FUNC
MT_APP_FUNC
MT_APP_CNF_FUNC
MT_AF_CB_FUNC
MT_NWK_FUNC
xLCD_supported=调试
组播启用=假
ZCL_READ
ZCL_WRITE
ZCL_BASIC
ZCL_Identify
ZCL_REPORT_DESTINATION_DEVICE
xLEGACY_LCD_DEBUG
HAL_UART=true
xHAL_SPI=true
USB_Setup_MAX_Number_of_interfaces=5
HAL_UART_USB
XMT_UART_DEFAULT_O溢=假
XMT_UART_DEFAULT_PORT
您的申请是否已注册该端点、以及如何 按如下方式处理 afBuildMSGIngoing?
#if defined ( MT_AF_CB_FUNC )
// If ZDO or SAPI have registered for this endpoint, dont intercept it here
if (AFCB_CHECK(CB_ID_AF_DATA_IND, *(epDesc->task_id)))
{
MT_AfIncomingMsg( (void *)MSGpkt );
// Release the memory.
osal_msg_deallocate( (void *)MSGpkt );
}
else
#endif
{
// Send message through task message.
osal_msg_send( *(epDesc->task_id), (uint8 *)MSGpkt );
}
此致、
Ryan
我认为端点已在 bdb_RegisterSimpleDescriptor 中注册
void bdb_RegisterSimpleDescriptor( SimpleDescriptionFormat_t *simpleDesc )
{
endPointDesc_t *epDesc;
// Register the application's endpoint descriptor
// - This memory is allocated and never freed.
epDesc = osal_mem_alloc( sizeof ( endPointDesc_t ) );
if ( epDesc )
{
// Fill out the endpoint description.
epDesc->endPoint = simpleDesc->EndPoint;
//epDesc->task_id = &MT_TaskID; // all messages get sent to ZCL first
epDesc->task_id = &zcl_TaskID;
epDesc->simpleDesc = simpleDesc;
epDesc->latencyReq = noLatencyReqs;
// Register the endpoint description with the AF
afRegister( epDesc );
}
}
afBuildMSGIngoing 的处理方式与您发送给我的处理方式相同。
默认情况下、端点在 通用应用示例中未注册吗?
此行为将确认 MT 应用程序不会截取传入数据包、因为端点未被保留以供 MT 任务处理(而是由 ZCL 任务注册端点)。 您可以尝试处理 MT_AfIncomingMsg、也 可以在输入 osal_msg_dallocate 之前不使用 osal_msg_dallocate 释放存储器、或将消息发送到 MT 任务注册的终结点、该终结点也没有附加应用程序(这会导致 在修改 bdb_RegisterSimpleDescriptor 时观察到的行为)。
此致、
Ryan
我在 BuilfdMSGIngoing 中进行了此更改、现在它可以正常工作了。
#if defined ( MT_AF_CB_FUNC )
if(epDesc->endPoint != 0){
MT_AfIncomingMsg( (void *)MSGpkt );
}
#endif
// Send message through task message.
osal_msg_send( *(epDesc->task_id), (uint8 *)MSGpkt );
如果我在 zcl_event_loop 中放置 MT_AfIncomingMsg、它也同样起作用
if ( *msgPtr == AF_INCOMING_MSG_CMD ){
zcl_ProcessMessageMSG( (afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr );
MT_AfIncomingMsg( (afIncomingMSGPacket_t *)msgPtr );
}
感谢您的帮助!!!