This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何配置协调器可以向终端发送数据的终端?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1138065/cc2530-how-to-configure-the-terminal-that-the-coordinator-can-send-data-to-the-terminal

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

以下是客户的请求:

客户希望使用协调器将数据发送到终端、但终端无法接收数据。

如何处理?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                             

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果终端意味着 UART 输入/输出、则可以参考 MT 命令和 ZNP 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    请让他们参考 Z-Stack \Documents\API\Z-Stack ZNP Interface Specification.pdf、了解有关设置和使用 ZNP 的说明。  如果他们不想使用 MT 接口、则仍然可以复制 NPI 层以进行 UART 控制。  否则、客户需要指定他们正尝试实现的目标以及遇到的问题。

    此致、
    Ryan