我想限制 ZC 中的节点数。 我该怎么做? 可以通过定义"NWK_MAX_DEVICE_LIST"来实现。
例如、如果我需要支持最多10个节点、那么将 NWK_MAX_DEVICE_LIST 定义为10将限制网络中的最大节点数?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想限制 ZC 中的节点数。 我该怎么做? 可以通过定义"NWK_MAX_DEVICE_LIST"来实现。
例如、如果我需要支持最多10个节点、那么将 NWK_MAX_DEVICE_LIST 定义为10将限制网络中的最大节点数?
谢谢。
您好、Krishna、
仅 当 Zigbee 3.0器 件加入时、限制 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 才有效、但它不适用于 Zigbee HA 1.2节点或加入的其他传统规范。 您可以将 BDB_DEFAULT_TC_require_key_exchange 设置为 true、但这会限制这些 HA/legacy 设备加入 Zigbee 网络。 否则、您的应用程序将需要根据 设备通知指示进一步控制允许加入行为和设备发现操作。
此致、
Ryan