This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:适用于 CC2652的 ZBOSS

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, Z-STACK, TIMAC, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1029461/cc2652p-zboss-for-cc2652

器件型号:CC2652P
Thread 中讨论的其他部件:Z-stack、 TIMAC、 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

是否有人在为    CC2652移植 ZBOSS (公共版 v1.0)方面有经验???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以搜索 Z-Stack 示例以查找 应用和 ROM 跳转表内调用位置使用的 TIMAC_ROM_Init 和 MAC_Init。  您还可以查看 Z-Stack 项目、以了解正确的堆栈初始化还需要什么。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thans Ryan -我会  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.youtube.com/watch