This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:电池充电器和 CC1352电池监控

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21040, Z-STACK, CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1031802/cc1352r-battery-charger-and-cc1352-battery-monitoring

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:BQ21040、 Z-stack、

你(们)好  

我正在设计一种由单个纽扣电池供电的 ZigBee 按钮。 对于电池电量监测、我希望使用 MCU 内部温度和电池监测功能。 但我也将通过 BQ21040为电池充电。  

当我检查最大电池监控器范围时、它是3.8V。 电池充电电压为4.2V。  

在充电和使用电池监控功能时、保护 MCU 的最佳且最便宜的方法是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    Z-Stack 已经使用 AON 电池监控 器 Driverlib 模块整合了 NV 存储器的低电压检测。  您应该联系电源管理论坛、以获得将电池电压保持在 CC1352R 建议的3.8V 工作电压以下的解决方案。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    我在电源管理中打开了另一个线程。