This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:ZigBee/thread -如果我希望任何端点能够连接到任何路由器、具体取决于距离、则使用哪一个

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1031813/lp-cc2652rb-zigbee-thread---which-one-to-use-if-i-want-any-endpoint-to-be-able-to-connect-to-any-router-depending-upon-the-proximity

器件型号:LP-CC2652RB
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

我的要求是 ZigBee/Thread 涵盖的面积几乎为4至5英亩。 其理念是拥有一个拥有足够数量的路由器以覆盖空间的大型网络。

我 需要终端节点/传感器在整个位置移动、并连接到附近的任何路由器、然后传输数据。 我已经了解到 ZigBee 器件仅与其父设备连接和通信。

关于 如何实现 这一点的任何建议都将非常有帮助。

我 还能将这个单片网络分成多个 ZigBee 子网络吗?在这些子网络中、仍然会识别任何终端节点并传输数据?  感谢您提出任何可能有助于我快速前进的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santosh、

    Zigbee 终端设备仅与其父设备通信、但如果 它检测到无法再与其父设备通信、则会将其 BDB 调试模式更改为 BDB_TUSING _PARENT_Lost。   Z-Stack 示例应用所采取的默认操作是使用 Zstackapi_BdbRecoverNWKREQ 通过响应其 Beacon 请求的任何路由设备重新加入网络。  您可以进一步修改此行为以离开当前网络并发现附近的任何开放网络。   如需更多信息、请参阅《Z-Stack 用户指南》的"Z-Stack 概述"部分。  您可以使用预配置的网络密钥更轻松地加入不同的网络、但您很可能需要禁用 TC Link 密钥更新。

    假设电网配置中有四英亩的土地、则  在中央 ZC 和最远节点之间的距离最多为294英尺(或89米)。   假设最大视线范围 、干扰最小且本底噪声较低、则应可以通过单跳实现此范围。  即使四英亩也可以是832英尺或254米、这可以通过一个或两个跃点完成。  如  需更多信息、请查看射频范围估算器和 SWRA650 (大型网络设置和性能应用报告)。  因此、不需要多个 Zigbee 子网络。  您还可以考虑使用支持 PA 的内部器件、这些器件可达到20dBm 的最大 TX 功率输出、以及能够达到更远距离的低于1GHz PHY。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回复很好、节省了大量时间。 非常感谢 Ryan。