This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:通过 UART 进行安全数据传输

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1030885/cc1352p-secure-data-transmission-over-uart

器件型号:CC1352P

您好、社区

我正在使用 Raspberry PI 和 ZNP-Host-Framework 应用程序开发 CC1252P ZNP 器件。

我能够通过 UART 通信与 CC1352P ZNP 器件成功通信。

现在、我想保护通过 UART 传输的数据。

您能帮我了解一下、我该怎么做?

此致、

Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 google 安全 UART 通信获取一些有用的信息、例如 www.edn.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :谢谢你的回答。

    就像我所说的通过 UART 进行安全传输一样、TI 是否会为其提供任何解决方案?

    如何使用 CC1352P 的自定义 UART 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我回答的那样,TI 不提供解决方案,您必须自己解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :  

    因为 TI 提供了加密驱动程序。 在一侧  
    我想使用它们来与 UART 通信集成。

    您能帮我了解如何将其集成吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能为您提供指导和指导。 实现是您自己的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :  

    这对我很有帮助。

    我的主要问题是了解如何从加密开始。

    您能不能帮助我了解这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    aeskeyagreement 示例 为您提供了实现示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :  

    我已经为 aeskeyagreement 示例创建了一个成功的测试案例 。

    现在、我要更改 CC1352P ZNP 器件。 但在此之前、我想知道...

    如何在主机端实现相同的功能(即 ZNP-Host-Framework 应用程序)。

    我是否只需将驱动程序文件复制到主机以供进一步实施?

    或

    TI 将提供有关此方面的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾多次回答说 TI 没有这样的例子。 您必须自行完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾多次回答说 TI 没有这样的例子。 您必须自行完成。