This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:适用于 CC1352P 的 TI AES 库

Guru**** 3006700 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, AES-128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1030876/cc1352p-ti-aes-library-for-cc1352p

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: AES-128

您好、社区

我正在使用 Raspberry PI 和 ZNP-Host-Framework 应用程序开发 CC1252P ZNP 器件。

我想为 CC1352P ZNP 器件实施 AES 身份验证。

我发现了以下一些文件来源。

加密算法的 C 实现

AES-128  (无法下载源代码)

您能不能帮助我了解合适的示例源代码、以便使用 AES-128密钥对 CC1352P 进行身份验证?

此致、

Shiv Patil。