This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:无需内核电源即可接收射频功率?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1030197/cc2531-receiving-rf-power-without-core-power-okay

器件型号:CC2531

如果 CC2531断电(DVDD 和 AVDD = 0V)、RF_N/RF_P 线路上的传入射频功率是否存在任何问题?

天线和 CC2531之间有一个 LNA、LNA 可能会在 CC2531断电时保持供电。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要线路上的射频功率小于该器件引脚上的最大安全电压、那么无论器件是打开还是关闭、都不应出现任何损坏。 但是、如果 CC2531未通电、我建议确保 LNA 未通电。 如果 LNA 保持通电、同时 CC2531处于关闭状态、则即使 MCU 处于关闭状态、器件仍将消耗功率。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Jan  我对 LNA 浪费的几 mA 并不十分担心、但允许一个 LNA 通过 Wilkinson 分离器向多个 CC2531芯片提供信号(而某些 CC2531被断电)对我的应用来说是一大优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    明白了。 如果是这种情况、那么我不会期望出现上一封邮件中所述的任何问题。 我将在此时关闭该线程。 感谢您的参与!

    此致、

    1月