This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:在开始通信之前对 CC1352P 进行身份验证

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1030394/cc1352p-authenticate-cc1352p-before-start-communication

器件型号:CC1352P

您好、社区

我正在使用 Raspberry Pi 板和 ZNP-Host-Framework 应用开发 CC1352P ZNP 器件。

我想通过 UART 通信向 CC1352P 提供身份验证。

因此、只有经过身份验证的软件狗才能与主机应用程序通信。

我想知道、

TI 是否会为此提供任何解决方案?

2. TI 提供了哪种身份验证机制?

或其他、

3.我们是否要写自己的?

此致、

Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,TI 没有 MT/ZNP 接口的这种身份验证,我想您必须实施自己的身份验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我还想知道、  
    我们希望使我们的产品获得 Zigbee 认证。

    此实现是否会违反任何 Zigbee 标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,此类 实施不会违反任何 Zigbee 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    :谢谢您的介绍。