This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:我能否在运行时切换低于2.4G 15.4和低于 G 15.4?

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1029562/cc1352p-can-i-switch-bewteen-2-4g-15-4-and-sub-g-15-4-in-runtime

器件型号:CC1352P

大家好、我使用 CC1352P、simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_48。


在 SDK 15.4示例中、 有低于 g 的示例和2.4G 示例、如下所示:

我已经测试了这两个示例、它们可以正常工作。

现在我想问、我可以在我的应用中使用低于 g 和2.4G、也可以在程序运行时在低于 g 和2.4G 之间切换吗?