This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:SWRA466c 问题:引导加载程序工具中的寄存器读数似乎是错误的。

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1029811/cc2652r7-issue-of-swra466c-it-seems-that-the-register-reading-in-bootloader-tool-is-mistake

器件型号:CC2652R7

在文件"SBL_DEVICE_cc2652.h"中 、定义了"#define SBL_CC2652_RAM_SIZE_CFG 0x40082250"。 但在 swcu185d 中、寄存器 0x40082250不是 RAM 大小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Aries、

    进一步了解 SWCU185、0x40082250指向  PRCM:RAMRETEN 之后的保留位置 以进行存储器保留控制。  与 闪存:FLASH_SIZE 寄存器中的0x4003002C SBL_CC2652_FLASH_SIZE_CFG 相比、开发人员更难确定。  您在为 CC2652R7器件使用引导加载工具时是否遇到任何问题?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我要在 CC2652R1而非 CC2652R7上进行测试。 寄存器 0x4003002C 可以获得 Flash ROM 的页数。  但0x40082250 没有 意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白你的观点。   SBL_CC2652_RAM_SIZE_CFG 似乎不会被 sblAppEx 使用、并且可能是 CC26X0中已弃用的值。  似乎没有用于读取 SRAM 大小的等效可访问寄存器。

    此致、
    Ryan